This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:BQ25120AYFPR SYS 输出问题。

Guru**** 2580995 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642251/bq25120a-bq25120ayfpr-sys-output-issue

器件型号:BQ25120A

您好!

我采用 PMIC BQ25120AYFPR 进行设计。 当我使用+5V_VIN 的电源时一切正常、但如果只有电池存在、则 SYS 输出0V (默认1V8)。

我有隔离式 I/O 和与 MCU 连接的 I2C 接口。 请参阅原理图和波形  

CH1:PMID

通道3:内部

Ch4:SW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Duoc、

    电池上的电压是多少?

    此致、

    gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gautham 您好!

    电池电压为3.9V。

    谢谢、

    Duoc。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Duoc、

    从您显示的图中、PMID 甚至不是高电平。 您能绘制 VBAT 和 PMID 吗?

    您是否还可以将/MR 切换为低电平和高电平以查看器件是否进入运输模式?

    Gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gautham 您好!

    感谢您的回复。
    部件已进入运输模式(将/MR 切换为低电平和高电平,部件已激活)
    但是、当/CD 拉低时、会发生什么情况呢?

    谢谢、
    Duoc。