This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515HV:温度应力可靠性问题

Guru**** 2606755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628108/tps92515hv-temperature-stress-reliability-concern

器件型号:TPS92515HV

您好!

我的客户有一个设计、其中多个 TPS92515HV 在1.6A 时调节大约45V 的输出电压。 它们测量的92515的外壳温度约为65C。 您是否预计会因热应力而出现任何可靠性问题?  

我运行了一些粗略的数字、这对于典型的300m Ω Rdson 器件来说似乎没问题、但我担心最大600m Ω 规格的情况。

谢谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    它在高输入电压和高电流下会变得很热、但65°C 温度不会过高。 当测量该温度时、由于 FET 的正 tempco、RDS (on)也将位于较高的端。 实际上、该器件的热关断功能可在任何情况下防止损坏。

    也就是说、您还可以采取措施来降低温度、例如增加更多的铜面积和/或使用2oz 铜。 通常、在较高的输入电压下、也会使用较低的开关频率来降低温度、因为交流损耗与 fsw 和 Vin^2成正比。

    此致、

    克林特