This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z95:Bq80xRW "ReadFlash"方法参考

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631767/bq20z95-bq80xrw-readflash-method-reference

器件型号:BQ20Z95
主题中讨论的其他器件:BQEVSW

大家好、我们目前在 生产测试仪中使用 EV2300 bq80xRW 库来实现读/写、现在、我们要自动执行从20Z95电量监测计读取整个 gg 文件的过程。

我们可以看到、该库中有一个"ReadFLash"方法、但我们找不到其函数的信息。

您是否可以提供使用此方法的参考???

功能:

ReadFlash

参数列表:

nDataFlashStartAddr

nIntstrFlashStartAddr

pDataFlashBlock

nDataFlashSz

pIntstrFlashBlock

pIntstrFlashSz

nTargetID

谢谢。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../EV2300-Customer-Kit-_2800_1_2900_.zip

    您好、Julio、

    查看附件是否对您有所帮助

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Onyx、您好、很高兴再次与您交谈、您的注释中的客户套件附件仅提供基本命令的参考:

    CloseDevice、CheckForError、GetAllBoards、GetFreeBoards、I2CReadWrite、OpenDevice、ReadSMBusBlock、ReadSMBusWord、
    WriteSMBusBlock、WriteSMBusCmd、WriteSMBusWord、WriteOneWire、ReadOneWire。

    我们已经管理了这些命令、但更复杂的函数在帮助文件和示例项目中都没有介绍。

    我们始终可以使用命令0x77访问子类页面并读取闪存数据、然后执行所有数据格式化、但我们可以
    要确认 bq80xRW 中的这个"ReadFlash"方法是否提供了一个 gg 文件类型结果作为中的"Read All"按钮
    bqEVSW 的数据闪存部分。

    请帮帮我。。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Julio、
    遗憾的是、我提供的套件与我们的工具团队在支持方面可以提供的所有工具有关。 我与他们进行了核对、他们说您对读闪存方法的问题的答案是"否"

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的帮助、我非常感谢您的快速响应 Onyx。
    此致..