This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195:基于 D+/D–的 USB 主机/充电端口检测

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627870/bq24195-d-d-based-usb-host-charging-port-detection

您好!
我也不需要使用 USB 主机/充电端口检测、因此我短路了 D+和 D-、但 IC 的输入电流限制似乎为100mA、VSYS 等于1、7V

更新了:VSYS 上的值是正确的、但我听到了一个哨声:内部环路补偿似乎是不稳定的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jacopo、

    您能否提供设计原理图以及以下信息:

    注意到这个问题时、VBUS、VSYS 负载、VBAT 电压和您的寄存器设置。

    此致、

    Parker