This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC81331N 数据表

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627983/ucc81331n-datasheet

尊敬的女士们:

能否向我发送来自 PWM 控制器 UCC81331N 的数据表?

谢谢你。

此致

曼努埃尔·基督

Gustav Klein GmbH & Co. kg

产品开发

IM 叉齿3.

D-86956 Schongau

电话:+49 8861 209 0

传真:+49 8861 209 180

电子邮件: manuel.christ@gustav-klein.com

网址: www.gustav-klein.com

 

Gesellschaftsform: Kommanditgesellschaft

Registericht München,HRA 52932

Komplementärin:fA。 Gustav Klein Verwaltungs GmbH

Registericht Mündhen、HRB 46240

Geschäftsführer:Dipl.-Ing Günther Stensitzki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manuel、您好!

    请验证此器件型号、因为我找不到该器件的参考、甚至在在线供应商中也没有。  您在哪里找到了此器件型号?

    ~Leonard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leonard:

    当我订购 PWM 控制器 UCC2570N 时、我从我们的分销商处获得了该编号。

    他说,他拥有 UCC81331的剩余库存,应与 UCC2570N 相同。

    请参阅下面随附的文本。

    完整的器件型号标注是 UCC2570N/81331。  该器件标记 为:UCC81331

     

    TI 说-这是一个客户的旧定制器件(不是真正的定制器件)。

    此器件的性能应与 UCC2570N 完全相同(如果不是更好)。 据信、最初创建此零件是为了给客户

    扩展温度限制和特殊品牌。

    此致

    Manuel

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manuel、您好!

    UCC81331是 UCC2570N 的定制标记版本;随附 UCC2570N 数据表、请注意第1页上的粗体标题:

    不推荐用于新设计。  

    另请参阅此 E2E 主题: https://e2e.ti.com/support/power_management/isolated_controllers/f/188/t/162629?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%20user:76405

    另请注意、UCC81331可能是从未经授权的来源获得的、甚至可能是假冒的、因此建议不要在新设计中使用。  相反 ,请从以下列表中为您的新设计选择一个合适的器件:www.ti.com/sitesearch/docs/universalsearch.tsp?searchTerm=ucc2570n#linkId=8&src=top。

    e2e.ti.com/.../UCC2570N.PDF

    在您的服务中、

    ~Leonard