This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120:我们能否实时读取 BQ25120寄存器?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628011/bq25120-can-we-real-time-to-read-bq25120-registers

器件型号:BQ25120

你(们)好,先生  

是否可以实时读取 BQ25120寄存器?

当我们为电池充电时、寄存器值似乎没有变化。 直到我们移除电池、寄存器值发生变化。

表2、 表中剩余容量较宽、是否有人建议让 VBMON 值为线性值(0%~100%)?

                     令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chen Bogey、

    只要存在 VBAT 或 VIN、您就可以随时访问寄存器。 您看到的是因为您的/CD 引脚为低电平。 当处于仅 VBAT 模式时、您需要将/CD 引脚连接至高电平才能读取寄存器。

    VBMON 是基于比较器的、但如果您正在寻找0-100%、则可以根据 VBATREG 设置来找到查找表。

    当您读取 VBMON 时,建议禁用充电器(使用/CD 引脚)>降低 VBREG 设置>调整比例并读取新的百分比。

    此致、
    gautham