This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92691:UVLO/断电问题

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627637/tps92691-uvlo-power-down-issue

器件型号:TPS92691

我目前正在使用 TPS92691PWP 器件进行设计。  此设计具有相当高的功率(CICA 100W)。 (12/24V 输入)。   我当前在断电时遇到问题、LED 链上的电流尖峰极短、约为3A (通常以~2A 的电流驱动)

看起来会发生的情况是、在断电时、输入电压会快速下降、并且随着升压转换器不断尝试调节输出、Hance 输入电流(提供给输入电容器的电流)会上升。  因此 、电感器电流限值会达到(使用0.03欧姆电流感应电阻器时为~18A)。 这会触发一个关闭输出 PWM FET 的故障。  Vout 电压似乎上升到10V 或高于 LED VF ( 即使开关关闭)、并且在~35us 后清除故障、以便重新启用输出 FET、通过 LED 链将所有电荷倾倒在输出电容器上-导致尖峰。

除了在 PWM 引脚上实现更高的 UVLO 之外、还有关于如何阻止这种情况的任何想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Toby、

    理想情况下、您将按所述调整 UVLO、以便器件在达到电流限制之前停止开关。 如果您达到电流限制、您将得到您所看到的内容、因为如果检测到故障以保护 LED、PWM FET 应关闭。

    您还可以在输入电压降至电流限制电平之前将 PWM 引脚拉至低电平、并将其保持在该电平。 这样、当故障清除时、PWM FET 保持关闭状态、并且 LED 中不会出现电流尖峰。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的帮助-正如我所预期的、您需要在输入电压下降太多之前将其关闭。

    另外、关于 PWM -如何减少 PWM 开启时的故障? 增大或减小 COMP 引脚上的 C 是否会改善响应、或降低 PWM FET 的导通速度?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toby:

    降低 COMP 电容器可为您提供更高的带宽、并有助于解决过冲问题。 但更简单的方法是实际减慢 FET 的关断速度、而不是导通速度。 您可以使用肖特基二极管快速导通、使用并联电阻器以较慢的关断。 如果调整正确(通过实验很容易)、输出电容器将以正确的量放电、因为缓慢关断导致电流在导通时不会过冲。

    此致、

    克林特