This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS564201:EMC 抗扰度测试短路

Guru**** 2588135 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS564201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631621/tps564201-short-circuit-on-emc-immunity-tests

器件型号:TPS564201

您好!

对于标准的 EN61000-4-3、我们在 EMC 抗扰度测试中遇到了 TPS564201和 UCC3813D-2问题。 我们使用 TPS564201从12V 输入生成3.3V 的逻辑电压。
有3个使用此转换器的 PCB。 其中一些 PCB 内置于冰箱中、因此它们周围是连接到 PE 的金属外壳。

在第一次测试中、PCB 未安装在冰箱中、由12V 电池供电。 在这个设置中(在表上)、我们没有抗扰度测试问题、所有的频率(30MHz-1GHz)都运行良好。
测试是在磁场强度为10V/m 的影响下进行的

12V 电源安装在冰箱上、由我们自己设计的主板完成、其中包括一个采用 UCC3813D-2的交流/直流反激式转换器。

我们的第一个"小"问题是、我们可以看到、对于某些频率(150MHz、200MHz……)、电源在~1s 下可降至~8V 电压范围。
UCC3813D-2有时会停止调节电压。 这不是一个大问题、因为我们使用备用电池、如果电源中断、备用电池可直接保持12V 电压。

我要问的是、该 IC 在抗扰性测试方面是否存在一些已知问题、还是有一些解决方案来防止这些问题。

最大的问题是 TPS564201。 在300-320MHz 的影响频率下、此 IC 会产生短路并直接断开。 当电源在同一时间发生故障时、
电池为电路供电时、IC 对电池短路、并直接通过令人无法接受的电流灼伤电池。
此问题同时发生在主板和未安装到冰箱中的其他 PCB 上(在两种情况下均为 TPS564201)。 第二个 PCB 是人机界面、位于冰箱门的前面。

TPS564201后面的所有逻辑器件都不受影响、更换 TPS564201后电路板仍能正常工作、因此看起来 IC 内部短路。

我在这里有相同的问题。 是否有任何关于此类问题的建议? IC 的某些敏感引脚是否需要使用 RC、LC 或 CLC 申报器进行特殊滤波? 或者、您能看到这种行为的其他可能原因吗?

如果有人有自己的想法、那会更好。

谢谢。

此致
Friedrich Ermert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    换句话说、您的设计中使用了3个 TPS564201。 一个是冰箱外的、由电池供电。 第二个和第三个是交流/直流和备用电池供电。对于这两个部件,一个在冰箱中,另一个在冰箱门的前面。 对吧?

    请上传原理图和布局。 和显示了具有低场强的300-320MHz 影响频率下 SW 的波形。

    尝试添加一个金属屏蔽来屏蔽 TPS564201以查看结果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    感谢快速响应。
    很抱歉,我自己不清楚。

    这只是我们在没有交流/直流电源和没有将部件安装到冰箱中的情况下进行的第一次测试。 在这里、电路板被放置在桌子上、只由电池供电。 在这种情况下、我们没有使用主板、而是没有交流/直流转换器和 HMI 的较小版本。
    这项试验是好的,我们没有遇到任何问题。

    在冰箱中、我们同时只有2块电路板。 它们都使用相同的电源。 这是12V +备用电池的交流/直流输出。 第一个是冰箱内的主板、另一个是车门正面的 HMI。

    明天是我们在 EMC 实验室中进行测量的下一个日期。 然后、我将绘制一些波形并尝试屏蔽 IC。 感谢您的提示。

    如果 SW 是问题和/或屏蔽解决了问题、您能通过屏蔽来解决它吗? 或者、您还有其他一些我们明天可以测试的提示吗?

    为心肌设计和布局布线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、L21、L57和 L25的用途是差分模式滤波器?

     您还可以在输入和输出中添加一些磁珠和小电容(4.7nF)作为 π 型滤波器、以增加高频阻抗