This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3401EVAL:3.5A 应用

Guru**** 2796885 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3401EVAL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626968/lm3401eval-3-5a-application

器件型号:LM3401EVAL

你(们)好

我们参考 SNVA254C 用户指南。

我们希望在3.5A 应用中使用 AN-1657。  

用户指南中列出了示例 BOM。

无法默认 LM3401EVAL 支持3.5A 应用?

我们是否应该参考3.5A 应用的用户指南表3来定制电路板?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    默认电路板无法按原样支持3.5A。 电感器饱和电流额定值过低、FET RDS (on)过高、额定电流过低、二极管额定电流过低。 电感器将饱和并极有可能熔断 FET。 SOT-23 FET 也可能无法进行热处理。

    要获得3.5A 电流、您需要将其基于3.5A BOM、因为其组件具有正确的额定值。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,克林特

    感谢你的答复。

    即使是3A 应用、对于3.5A 应用、也可以参考表3中显示的 BOM 列表。 正确吗?

    在3.5A 应用中使用 BOM 时、用户还有其他需要注意的事项吗?

    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、没错。 开发此电路板时、我确信3.5A 应用已经过测试、否则不会出现在用户指南中。 因此、它应该可以与该 BOM 配合使用。

    此致、

    克林特