This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:[紧急]我的电路正确;截止日期即将到来

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631558/bq76930-urgent-is-my-circuit-correct-deadline-approaching

器件型号:BQ76930

您好!

我在 设计中加入了 BQ7693003DBTR。 以监控电池电压并将其用作10S 锂聚合物电池平衡器。

此应用不需要库仑计数器或其他保护功能。 它将始终与主机处理器配合使用。

J8 = 10S 平衡连接器

VCC14 =电路板上其他位置的直流/直流转换器;电池组在打开时始终插入;

引导网络连接到微控制器的 IO。 最小电压= 0;最大值= 3.3V

如有任何问题、请咨询。 我已到了最后期限、此功能在最后一分钟推出。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看 TI.com 网站中有关该特定器件的参考设计和硬件配套资料。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经了解了这些。 它们的工作方式略有不同。 我的应用我可以利用其他地方的一些电源轨来节省一些 BOM 组件。 请检查我所做的调整是否正确。