This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:BQstudio CHG/放电周期错误

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO, BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641602/bq27426-bqstudio-chg-discharge-cycle-error

器件型号:BQ27426
主题中讨论的其他器件:EV2400BQSTUDIO

您好!

我尝试循环电池大约100次、以查看电量监测计精度性能。

我目前正在使用 BQstudio + EV2400+BQ27426EVM。 但是、如果我尝试循环超过1次、我会不断遇到一些充电或放电错误。 1个充电+1放电似乎正常。 请您告诉我一些可能的原因吗?

 谢谢、

Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josh、您好!
    您的电池容量是多少? 您能否尝试使用较小的锥形电流(例如50mA 和200mA 充电电流)来查看问题是否发生。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    电池为520mAh。 我们已经尝试过不同的较低锥形电流、但我们仍会得到相同的误差。

    谢谢、
    Josh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josh、您好!

    合理的锥度< C/40、因此对于520mAh 电池、其电流小于13mA。 此外、在充电和放电后尝试更长的放松时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Damian:

    当然、我会尝试这种方法。 我在某个地方看到、锥形电流的指南是快速充电电流/10。 <C/40 a better rule?

    谢谢、
    Josh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josh、您好!

    是的 's="" resolution="" capability.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damian:

    当以10mA 锥形电流和10分钟放松时间进行放电时、我们仍然会看到错误。 请参阅以下内容:

    星期三11月29日18:46:24 EST 2017:开始任务:放电(终止电压= 3300时终止)

    星期三11月29日19:41:34 EST 2017:结束任务:在00:55:09中完成放电-达到终止电压

    2017年11月29日19:41:34 EST:开始任务:放松(持续时间= 10时终止)

    2017年11月29日19:51:34 EST:结束任务:放松于00:10:00完成

    2017年11月29日19:51:34 EST:开始任务:充电(当 TaperCurrent = 10时终止)

    2017年11月29日22:13:35 EST:结束任务:在02:22:01中完成充电-达到锥形电流

    2017年11月29日22:13:35 EST:开始任务:放松(持续时间= 10时终止)

    2017年11月29日22:23:35 EST:结束任务:放松于00:10:00完成

    星期三2017年11月29日22:23:36 EST:结束任务(意外):放电-错误

    星期三11月29日22:23:36 EST 2017:开始任务:放电(终止电压= 3300时终止)

    2017年11月29日22:23:38 EST:完成!

    谢谢、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josh、您好!

    您能否提供日志、gg 和 srec 文件供我查看? 在 bq27426数据闪存中、您的锥度速率和锥度电压设置为什么? 您的 DSG、CHG 和 QUIT 电流阈值设置为什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Damian:

    已将其发送至您的电子邮件。

    谢谢、
    Josh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josh、您好!

    这可能是 GDK 问题。 您能否尝试从 BQ27GDK000EVM 升级到最新的 GDK EV2400固件?

    www.ti.com/.../BQ27GDK000EVM