This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 调查适用于汽车的宽输入范围 LDO

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: LM317, TPS7A19

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631347/survey-wide-input-range-ldo-for-automotive

主题中讨论的其他器件:LM317TPS7A19

大家好、

您能否帮助提供 TS LDO 器件的 CAN 比较? 竞争产品具有-18VDC 至60VDC 的宽输入范围。

TI 的合适解决方案是 LM317和 TPS7A19。 我认为 TI 器件需要添加 TVS 来保护泄漏电流导致负电压、对吧?

e2e.ti.com/.../pdf_5F00_TS2937_5F00_TSC.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的郭先生/女士:

    是的、LM317和 TPS7A19可能适合类似 TS2937的应用;但是、如果您提供有关该应用的详细信息、我们将能够更好地帮助您选择符合您需求的正确 LDO。 正确的做法是、如果 Vin 低于 GND、则可能会损坏 LDO。 在这种情况下、使用将在-0.3V 之前触发的外部二极管可以保护 LDO。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    感谢您的回答。
    您是否有适合我的电视? 谢谢。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    遗憾的是、我不太熟悉二极管、无法推荐特定器件型号。 您可能希望与销售二极管的供应商合作、选择能够处理泄漏电流并在-0.3V 之前触发的二极管

    非常尊重、
    Ryan