This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DFD

Guru**** 2471010 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, BQ34Z100-G1, BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627329/dfd

主题中讨论的其他器件:GPCCHEMBQ34Z100-G1BQ34110

您好!

我想测量单节电池的 SoC、电池的最大电压为1.9V、我可以使用哪个 IC?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用哪种电池化学成分? 是可充电电池还是主电池? 我们的大多数芯片至少需要2V 电压才能为其供电、因此您需要使用一些升压转换器来与电池配合使用、从而为 IC 供电。 请回答问题、我将能够提供相应的其他说明

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用锂离子可重充电电池、我已将28节串联电池连接在一起、每节电池的电压为1.9伏、如果您有解决方案、请告诉我

    此致、

    RA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您将需要使用我们的在线工具 gpcchem 来确定我们是否有与您的单元匹配的 chem id。 如果我们这么做、我建议使用 bq34z100-G1。 您还可以考虑 bq34110。 bq34110不需要 chem ID。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有32节电池连接每个电池,每节电池的电压为1.8伏,我想估计每个电池的 SoC,这是否起作用?

    此致、
    Raza
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看不到它不能用于估算整个电池组的 SOC 的任何原因。 它无法估算每个电池的 SOC、因为每个电池都没有与器件的连接。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hallo、

    是否有任何解决方案可以让我测量每个电池的 SOC。 我是说有任何 IC、如果是、请为我提供指导

    此致
    Raza
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、我们没有任何可以测量每个电池 SOC 的东西。 我怀疑市场上是否有这种能力,如果有的话,会很昂贵。
    谢谢
    Onyx。