This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24600:当电源电压低于 VPack 2V 时、电源正常/充电未激活

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638905/bq24600-powergood-charging-not-activating-when-supply-less-than-2v-above-vpack

器件型号:bq24600

你(们)好。

我们使用 BQ24600为3节锂聚合物电池充电。

根据数据表、如果电压差(VCC-SRN)至少为100mV + 500mV (睡眠阈值)+二极管 Vfwd (在我们的情况下、测量值为200-400mV、与数据表匹配)=~800-1000mV、则电源良好处于活动状态(并且可以充电)

遗憾的是、实验结果显示 VCC 必须达到大约 在电源正常生效和充电激活之前、VPACK+2V。 此时、VCC 可能会在切断充电之前下降约500-700mV。

我们几乎完全关注应用电路--但注意到所有示例设计都使用的 VCC 明显高于 VPack。 有什么提示可以让 VCC 不那么高、从而使其更好地工作?

提前感谢!

-谢尔盖

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VCC 的电压是多少? 什么是电池电压? 您能否显示示波器捕获?
    您是否还在 EVM 上进行了测试?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复!

    VCC 为13.2、由台式电源供电。 电池是通过 BQ 充电或通过电子负载放电的3s 1Ah 锂聚合物电池。 我们将电池加载到放电状态、然后偶尔插入电源~5s、通过切换电路为负载供电并为电池充电。 当电池放电至11.1V 时、充电开始。 充电在12V 时停止。

    是否有任何提示、说明哪些内容可能对范围有所帮助?

    否、尽管实施完全遵循参考设计、但尚未在 EVM 上进行测试、此处的布局很难想象。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉耽误你的答复。 问题是否已解决? 如果没有、请在 VCC、SRN、SRP、VFB 上发送示波器捕获。