This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS798-Q1:关于引脚对引脚短路。

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631903/tps798-q1-about-pin-to-pin-short

器件型号:TPS798-Q1

大家好、

我的客户有疑问。

问题1.  

当 IC 的引脚1 (Vout)和引脚4 (GND)之间继续存在短路时、
当 IC 的引脚1 (Vout)和引脚2 (FB)之间继续存在短路时、
设备是否冒烟或起火?

此致、

-渡边

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Watanabe:

    如果 OUT 短接至 FB、则 LDO 输出将为1.275V、而不是预期电压。 在这种情况下、从 FB 到 GND 的任何电阻器都将成为一个负载电阻器。 否则 LDO 将正常运行。

    如果 OUT 短接至 GND、则不会发生烟雾或火灾、因为 LDO 具有电流限制和热保护功能。 首先、将启用电流限制。 LDO 将按如下方式耗散功率:

    PD =(Vin - Vout) x Ilimit

    如果结温达到135C、LDO 将禁用、直到 LDO 冷却。 持续运行到热关断状态将会降低 LDO 的寿命。

    非常尊重、
    Ryan