主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
您好!
我正在为器件设计 bq40z60的自主配置、该器件的唯一目的是提供电源并能够充电。
我的问题是:当我在 SMBus 上停止通信时、器件会在大约5秒后停止充电。
我认为问题是 b40z60在总线超时后将进入睡眠模式、这是我没有预料到的、因为我已经将 DA Configuration[SLEEP]设置为0。 此外、睡眠电流设置为10mA、我们以大约400mA 的电流充电、因此我不希望它能够在充电时进入睡眠模式。
一旦我在 SMBus 上进行通信、它就会重新开始充电。
如何禁用睡眠模式?
您将找到附加的我的配置。
此致、
Yann