This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:BQ40Z60充电问题

Guru**** 2557210 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60, GPCCHEM, TPS55330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631958/bq40z60-bq40z60-charging-problem

器件型号:BQ40Z60
主题中讨论的其他器件: GPCCHEMTPS55330

您好!

我们有一个基于适用于2s1P 电池的 BQ40Z60开发套件的客户电路板。 当我使用 BQ40Z60为电池充电时、我发现充电电流有点低、仅为80mA、当电池电压达到6.85V 时、我们会得到 OC 标志设置。 尽管 OC 标志已设置、但仍以80mA 的电流为电池充电。  

在充电期间、我们禁用电量监测功能、并且温度处于标准温度范围内。  

标准温度的数据存储器设置如下

电压4000 mv

电流低至500mA

电流高800mA

电流高1000mA

我们尚未完成 BMS 芯片的学习周期、因此剩余电量和完整充电电量均为0mAh。 我们希望获得充电和放电曲线以获得正确的化学 ID。 我们使用 LG 化学18650HG2电池。 我们希望了解如何解决这个问题。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Bo
    只要 FET 不关闭、并且您能够完成充电和放电、您就可以进行化学 ID 识别。 化学 ID 识别与监测计无关、因此请不要考虑 OC 寄存器。 您只需使用用于记录 V、I、T 的监测计即可将日志文件提交到 gpcchem。 但愿这对您有所帮助。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    您是否对充电电流为何较低有任何见解?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bo、
    您是否有显示低电流充电的日志文件? 如果是、请在您的 gg 文件之外附加。此测试是否在 EVM 上运行?
    此外、您是否正确配置了器件的充电器部分?

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../BQ40Z60_5F00_test.rarHiOnyx、

    我们使用定制电路板。 我在此添加日志文件和 gg 文件。

    -Bo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    另一个问题是当电池电压达到7V 时。 它使充电器适配器电压不稳定、从而触发 ACLW 标志。 我们使用 TPS55330从5V 升压到8.4来为电池充电。

    -Bo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bo、
    您的器件输入电压必须较低。 尝试使用具有更高电压的电源、以查看您是否有相同的问题。您是否有 EVM 可用于排除电路故障?
    谢谢
    Onyx