This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL594的 UVLO

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TL594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628009/uvlo-of-tl594

主题中讨论的其他器件:TL594

我对 TL594的 UVLO 有疑问。

在数据表第10页的"8.3.2 欠压锁定"中、

如果 VCC 电压在运行期间降至6V 以下、则器件会关断。

当器件由 UVLO 关断时、 引脚14 (REF)的输出是否也会关断?

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在第8.3.1节下的同一页中、说明:对于小于7V 的电压、稳压器将进入饱和状态、并将保持 低于 Vcc 1V 的电压并对其进行跟踪、直到 提供所需的 Vcc。  

    当器件由 UVLO 关断时、引脚14上的输出将比该操作的 Vcc 低1V。

    此致、

    区域