This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 《LMG5200:参考设计》(文献编号:TIDA-00913)

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG5200, TIDA-00913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/643104/lmg5200-reference-design-tida-00913

器件型号:LMG5200
主题中讨论的其他器件: TIDA-00913

大家好、团队、

我的客户提出 以下问题、请告知我们:

LMG5200MOFT 应接收到什么输入电流?

A.引脚4 -高电平

B.引脚5-LO

c.can 我直接将 LMG5200MOFT 的引脚连接到 TMS320F2837xD?

d.在驱动程序(LMG5200MOFT)和 MCU (TMS320F2837xD)之间连接 SN74AVC8T245RHLR 的原因是什么?

 

提前感谢您的参与、

Shai  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shai、

    要回答您的问题、请执行以下操作:

    a 和 b) LMG5200 HI 和 LI 引脚是逻辑高阻抗引脚、考虑到这些~2pF 和最小100千欧接地、因此电流实际上取决于频率、但它将非常低。

    C)如果 I/O 电压按照规格保持在3.14V 以上、则 I/O 引脚的最低输出电压高于2.5V、这将足以触发 LMG5200的逻辑阈值(最大2.22V)。 因此、可以直接驱动 LMG5200。

    d)由于我对该项目没有太多的了解、我假设 SN74AVC8T245RHLR 作为缓冲器在微功率级和功率级之间中断长时间运行、还可能会增加动态范围并减少脉宽失真。 这取决于 Vdd 电源轨在所有条件下的外观。

    我希望这能解答您的问题、但如果您有更多问题、请随时联系我们!

    此致、

    Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alberto、

    感谢您解决我的问题、我想知道 是否可以购买 www.ti.com/.../TIDA-00913 、这绝对可以为我节省一些费用
    时间?
    等待您的善意回应、提前感谢。

    BR
    Shai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shai、

    TIDA-00913作为可订购 EVM 提供、器件型号为:

    BOOSTXL-3PHGANINV

    如果您在订购此产品时遇到任何问题、请告诉我。

    谢谢、此致、

    Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、感谢您让我知道。

    BR
    Shai