This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51003:BQ51003 PCB 设计问题

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51003, TIDA-00318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641814/bq51003-bq51003-pcb-design-problem

器件型号:BQ51003
主题中讨论的其他器件: TIDA-00318

您好!

我正在使用 BQ51003设计无线充电器的 PCB。 从交流、钳位和 FOD 引脚拔出信号时遇到问题、因为它们位于 IC 的内部部分。

是否有人可以建议一种方法?

提前感谢您。

此致、

斯鲁亚娜·帕泰尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    了解一下 TIDA-00318
    www.ti.com/.../TIDA-00318
    这是采用 bq51003的设计、设计文件和光绘文件可供下载。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Johns 先生、您好!

    感谢您的回答。 我遇到 BGA 封装问题。 我在 TIDA-00318设计中找不到任何解决方案。

    如所附图像所示、我在 RECT 处使用了10uF 和4.7uF 的电容、在 OUT 处使用了2.2uF 的电容。 我在 TI 网站项目设计文件中提供的原理图文档之后考虑了这些值。  我希望接收器端的输出为400mA 但是、规范文档中提到的值完全不同。 我想确认是否可以在接收器端期望400mA 的输出 请检查所附图像中给出的值。

    此外、RECT 和 OUT 旁路电容器处于第二幅图像中所示的距离。 这是否会影响我的输出? 这里、C12、C13是我的 RECT 电容器、C15是 OUT 旁路电容器。

    提前感谢您。

    此致、

    斯鲁亚娜·帕泰尔。