This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8860-Q1:我们是否可以有采用 MP3394的器件 CAN 竞争对手?

Guru**** 2813605 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61196, LP8863-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631575/lp8860-q1-may-we-have-part-can-competitor-with-mp3394

器件型号:LP8860-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS61196LP8863-Q1

你(们)好,先生  

我们是否可以将器件与 MP3394竞争?

我只是发现 LP8860已关闭很多、但每通道输出电流仍低于200mA。

                      令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bogey、
    请看一下 TPS61196、它在峰值时支持6通道200mA 和400mA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Caryss

    感谢您的回复、我们是否还能提供像 AS3820那样高精度0.5%的 LED 电流?

                                                                        令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bogey、

    AS3820器件的精度似乎为0.5%、但不在温度范围内、根据数据表、在温度范围内的精度为2%、这与 TPS61196器件类似。
    您可能还会考虑使用的其他高电流器件是 LP8863-Q1、它提供6个通道、每个通道高达150mA。