This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM3673:使用 TI WEBENCH 设计器工具中未提供的负载开关

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65581

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627684/webench-tools-lm3673-use-load-switch-not-available-in-ti-webench-designer-tool

器件型号:LM3673
主题中讨论的其他器件:TPS65581

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的朋友:

我正在尝试为嵌入式系统设计电源管理。 我的设计中有两个电源电压、分别为3.3V 和1.8V。 3.3V 由一个外设使用、而1.8V 由3个外设共享。 为了降低设计成本、我希望能够使用一个稳压器(用于1.8V)并关闭其他未使用的外设以节省功耗。 这意味着、我尝试使用一个电压稳压器来提供三个1.8V 外设、因此我希望能够独立地关闭和打开不同的外设电压。  

我认为  TI 电源架构设计器中的"使用负载开关"选项可帮助我们实现这一目的。 但是、当我在 TI 电源架构设计器中输入源和负载电压和电流时、"使用负载开关"选项不可用 ! 请参阅附件。

请帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pragash
    要启用"使用负载开关"选项、您可以单击右上角的排序要求按钮。 只需提出虚拟定序要求。 这将导致启用"使用负载开关"。 将来、我们将在所有条件下启用该功能。 但现在、您可以使用它。

    此致、
    Gerold
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pragash:

    仅当我们对电源架构中的负载有定序要求时、才会启用"使用负载开关"选项。

    请启用排序选项(单击加载列表右上角的排序按钮并选择"Up Sequence"(上序列)复选框。 您也可以在"Sequence:Up = any order,Down = any order"上计时以进入同一视图)。 启用定序后、您将能够选择"使用负载开关"复选框。 此选项会将负载开关添加到您所需的电源轨。 如果定序对您的设计不重要、您可以选择忽略电源树中的 LDO 和序列发生器 IC。

    此致、

    Srikanth Pam |在线设计工具

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Gerold:
    我刚才意识到这个问题没有得到解决。 我希望使用一个直流/直流转换器针对上述三种1.8V 电压设计电源管理。 因此、直流/直流转换器应具有一个输入(Vin)和三个输出(Vout)。 如何使用 TI webench 电源设计器实现这一目的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pragash、

    如果我正确理解您的问题、您希望使用 PMIC (一个输入和两个输出直流/直流)来提供三个1.8V 负载、并且每个1.8V 电压轨都应具有单独的负载开关。 我们在 Power Architect 中没有此功能-您可以在其中指定单个 PMIC 提供的负载列表。 您可以通过单击树解决方案列表页面中的"Get PMIC/PMU Solutions"来查看 PMIC 解决方案-这为您提供了电源树选项以及某些电源轨的 PMIC -但不保证特定负载全部由单个 PMIC 提供。

    通过单击负载列表中的"单独电源"复选框、您可以强制负载为单独的电源。 您还可以考虑使用如下所示的三个负载开关为三个1.8V 负载使用单路输出稳压器(如果符合您的要求)。

    1.8V 负载的单电源树:

    如果使用单输出直流/直流转换 器不符合要求、您可以在 TI.com 上搜索合适的 PMIC、并使用评估板和 SPICE 模型作为设计的起点。  

    此致、

    Srikanth Pam|在线设计工具

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gerold、您好!
    下面是我所查看的一些稳压器示例。

    cds.linear.com/.../35451fb.pdf

    www.st.com/.../en.CD00159862.pdf

    www.nxp.com/.../MC34VR500.pdf

    我找不到一个可以独立关闭电源的稳压器。 我还在寻找它。 如果您在 TI 拥有同等产品、请告诉我。 是否有办法使用 TI webench 设计器来获得这种稳压器? 如果是、请告诉我如何操作! 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pragash、

    此三路降压 PMIC - TPS65581可满足您的需求。 该器件为每个输出具有单独的使能引脚。 但 TI Webench 设计器不支持该器件。 您可以使用产品页面中"工具和软件"部分提供的评估板设计和 PSpice 模型作为设计的起点。

    此致、
    Srikanth Pam |在线设计工具
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Srikanth:
    我有几个问题:
    1) 1)那么 TI webench 设计器中不支持多输出升压或降压?
    2) 2)使用多路输出稳压器与单独的单路输出稳压器相比有哪些优缺点? TI 建议使用哪一种? 尽管使用多路输出听起来不错、但我担心启用和禁用单个输出的时序延迟。 对于特定稳压器的即时开/关,最好使用多个单输出稳压器。 请使用多路输出稳压器与单独的单路输出稳压器将输入降至开启状态。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS65581具有4.5V 至20V 的极高输入电压。 我的输入电压为3V 至4.35V、因此我认为此 IC 不适合我的应用。 感谢您的建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pragash、

    根据您的输入电压要求-我相信 www.ti.com/.../lm26484 可能适合您的要求。 这非常接近您上面提到的示例器件。

    至于您的其他问题-
    1)是的、您是对的、我们在 WEBENCH 中对 PMIC 不提供广泛的支持(支持一些 PMIC、但它们似乎不适合您的要求。 例如: www.ti.com/.../lm10502 )
    2) 2)与为每个负载使用分立式转换器相比、使用集成 PMIC 解决方案可节省布板空间和成本。 我认为在开/关延迟方面不会有任何重大差异-启动和关断时间应该是可比的。 此外、如果您对上述解决方案不满意、我建议您开始新的线程以获取器件建议。

    此致、
    Srikanth Pam |在线设计工具
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Srikanth:
    感谢您的回复和建议。 我曾查看过每个电压的单独稳压器、但由于您已确认性能没有太大差异、我将寻找能够提供三个1.8V 和一个3.3V 电压的单个 PMIC、正如您在我的要求中看到的那样。

    LM2684性能良好、但仅有三个输出、我不确定它是否可以独立打开和关闭各个电源。

    感谢您的建议。