This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:BQ 器件上的固件更新

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ78350-R1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/643195/bq78350-r1-firmware-update-on-bq-devices

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他部件:BQ78350、BQSTUDIO

尊敬的团队:  

如果我们更新了器件上提供的固件、我们是否始终更改器件型号? (例如 BQ78350 -> BQ78350-R1) 、还是仅在发生重大变化时才会发生? 我们的指南是什么?

BR、Nico  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nico、

    更改列表可在更新的固件 zip 文件中找到: www.ti.com/.../sluc594

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    感谢您的链接。 因此、如果我们将版本0.x 更改为1.x、我们将器件型号表 BQ78350更改为 BQ78350-R1。

    正如我看到的、BQ78350-R1有多个版本。 1.01、1.02等。 如果我们发货 A BQ78350-R1、我们是否总是将其发货为最新版本、或者实际可订购的编号是否随实际器件上的版本一起变化?

    提前感谢您、
    Nico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nico、

    这取决于您的供应商有什么库存。 我会与他们进行仔细检查、以查看器件上的固件版本。

    您可以通过使用 bqStudio 刷写器件来更新到最新版本。

    此致、
    Bryan Kahler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    感谢您的回答。 让我更精确一点。 如果我每季度向同一家供应商订购一些器件、我很确定他必须重新填充库存。 现在、如果我订购 BQ78350-R1、TI 是否会始终将 BQ78350-R1的最新版本发送给供应商、或者供应商是否有机会选择确切的版本?

    如果我们始终提供最新版本、我可以确保始终在我开发系统时使用的相同版本上工作的唯一方法是刷写器件并加载我开发的固件。 对吧?

    此致、
    Nico
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nico、

    除非存在重大问题、否则我们不会对发货产品执行固件更改。 如果主要问题需要为已发布的部件提供固件补丁、则会发布 PCN。 每个器件型号的构建将保持不变(除非发布了 PCN)。

    有时会提供维护版本、但这是可选的可下载升级版本。 最终客户需要刷写设备并加载维护版本。

    话虽如此、但检查不会有任何问题! 对于 bq78350-R1、可使用命令0x0002检查固件版本。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你 Bryan