This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:CV 充电的条件

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631086/bq40z60-conditions-for-cv-charging

器件型号:BQ40Z60

您好!

我正在开发一种使用4节锂离子电池和 BQ40Z60作为充电器/电量监测计的设计。

充电过程在恒定电流模式(CC)下工作、但当电池电压达到4100mV (每节电池)的"标准温度充电电压"时、充电继续在 CC 模式下进行。

在手册中、我找不到器件变为恒压模式(CV)的条件。

感谢您的帮助、

Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Fel
    您为器件的充电器部分配置了什么充电电流和电压。 充电器部分、而不是监测计部分。 对于有关测量仪表的更多问题、请始终努力附加您的日志和 gg 文件、因为这样我们可以更快地解决您的问题。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    我今天进行了测量并记录了数据。 我期望充电器在4节电池* 4、1V = 16、4V 时停止。



    但充电阈值似乎为16、8V、而不是16、4V。 在达到16、8V 之前、电流缓慢下降。

    我想附加日志文件和 g-文件、但它不起作用、我收到一条错误消息

    这里是一个指向 wetransfer 的链接...

    https://we.tl/scWpX4V4Z8

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Fel
    数据表中是否说明了电池是4.1V 电池还是4.2V 电池? 我不认为将电压充电至4.2V 会损坏电池。
    谢谢
    Onyx