This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2823A:一个互补(OUT A=1-OUT B)器件

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2823A, UC2825A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631939/uc2823a-a-complementary-out-a-1-out-b-device

器件型号:UC2823A
主题中讨论的其他器件: UC2825A

您好专家,

我的拓扑是降压拓扑、范围为100-150V、输出电压为100V、电流为10A、我之前使用的 UC2823A 器件、但我需要一个辅助(OUT A=1-OUT B)器件、您能否推荐一款符合我设计的器件?

非常感谢!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jenny、

    如果您正在寻找类似的器件、则 UC2825A 具有交替运行的输出、并为您提供所需的互补栅极驱动器。 降压拓扑的1kW 输出功率似乎相当高。 这是您在使用 UC2823A 之前实施的设计吗?

    此致、
    本·洛夫