This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24630:使能引脚

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28730, UCC24610, UCC24650, UCC24630, UCC24636

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628004/ucc24630-enable-pin

器件型号:UCC24630
主题中讨论的其他器件:UCC28730UCC24610UCC24650UCC24636

您好!
客户希望使用 UCC28730+UCC24650和 UCC24630。 我看到 UCC24610有一个可连接到 UCC24650的使能引脚、但 UCC24630没有。 在零负载情况下是否有可能完全关闭 UCC24630?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HS

    对于 UCC24630、轻负载启用/禁用是 IC 的内置功能。 它会自动进入轻负载模式、并根据测量的开关频率禁用 SR 栅极驱动器。

    这已经在第20页的数据表中进行了说明。

    谢谢、
    Bernard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Holger、

    此外、我建议使用 ucc24636而不是 ucc24630、因为它针对 DCM 进行了更多优化。 但 Ucc24630仍可正常工作。

    此致

    John