This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3414HV:在不使用输出电容器的情况下必须在不可接受的纹波电流之间进行折衷、或在特定负载下使用一个电容器发出吱吱声!

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3414

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631715/lm3414hv-having-to-compromise-between-unacceptable-ripple-current-without-an-output-capacitor-or-squealing-at-certain-loads-with-one

器件型号:LM3414HV
主题中讨论的其他器件:LM3414

您好!

我目前正在设计一款4通道直流/直流 LED 驱动器、该驱动器使用四个 LM3414来满足家庭照明应用的需求。

它需要安装在通风条件较差的较小外壳中、因此开关频率已下降、 并增加了一个大值电感器以适应较低的开关频率、并尝试尽可能减小纹波电流。 负载也将通过长度未知的电缆进行连接、该电缆可能很长。

设计参数:

电源电压:12 - 48V

电压:4.5V - 45V

输出电流为350mA - 1A (可选)、具有10位 PWM 调光

FS:51KHz

L:470uH

Cin:3.3 μ F

COUT:1uF

我还在输入端包含了一个1mF 电容器、用于将电源与之前的 CV 输入电源去耦。  

在电流调节、调光和功率耗散方面、电路在没有 Cout 的情况下在所有负载条件下都能出色地工作、但输出端的纹波电流是完全不可接受的。

但是、当包含 Cout 时、当负载电压大约为39-43v 时、电源会非常糟糕。 我在 IC 上使用了小型散热器、这种散热器的作用似乎有点像(不太坏)、并且捕获二极管、电源开关和 Cin 之间的输入环路大于阻止每个通道的散热器与 Cin 结垢的能力。 不确定这是否是问题所在、环路面积仍然相当紧凑。

我想我只是在这里发布这个消息、看看在我继续努力解决问题的过程中、是否有人有任何智慧的话语。 如果有问题、我可以提供原理图和电路板布局摘录。

提前感谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    此噪声是在稳态运行还是在 PWM 调光期间发生? 我猜是 PWM 调光、如果是、您的 PWM 频率是多少? 与 PWM 调光配合使用时、陶瓷电容器通常具有压电特性、因此噪声较大。 如果是这种情况、您通常可以通过一些实验来消除它。 一种方法是使用铝电解、钽、薄膜或其他一些不会产生噪声的非陶瓷技术。 另一种方法是处理外壳尺寸和数量。 例如、您可以将一个1206电容器替换为两个0805电容器(或外壳尺寸和/或数量的任何其他变化)。 这可以实现两个目的:不同大小的情况在不同的频率下会出现蜂鸣、而不是1 (例如)会将 RMS 电流拆分为两种情况、从而使它们在一开始就不太可能出现蜂鸣。

    如果在您不进行 PWM 调光(DIM 时为100%占空比)时发生这种情况、我们需要研究其他问题。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    我不知道为什么我没有看到这里的信息、但我通过电子邮件获得了您的波形 示波器截图使其看起来非常像存在一些噪声问题、这些问题通常是由于布局造成的。 如果您可以向我发送原理图和布局、我会很高兴地查看它。 如果您不想将其附加到公共论坛、您可以向我发送朋友请求、我们可以进行私人传播(或共享直接联系信息)。 请告诉我。 谢谢。

    此致、

    克林特