This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59116:无法初始化。 无法打开任何 LED。

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59116F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627450/tlc59116-cannot-initialize-no-leds-can-be-turned-on

器件型号:TLC59116

你(们)好

使用该驱动器打开 LED 似乎非常复杂。

uint8_t LED_核心 内部 TLC59116[]=
{
LUI_I2C_LED_REG_AUTO_INCREMENT | LUI_I2C_LED_REG_MODE1、
// MODE1、Mode2、PWM0、1、2、3、4、5、6、7 = OFF
0x01、0x80、0x10、0x20、0x30、0x30、0x30 0x40、0x50、0x60、0x70、0x80、
// PWM8、9、10、11、12、13、14、15 =关闭
0x90、0xa0、0xb0、0xc0、0xd0、 0xe0、0xf0、0x00、
// GRPPWM、GRPFREQ、 LEDOUT0、LEDOUT1、LEDOUT2、LEDOUT3
0x00、0x00、 0xAA、0xAA、0xAA、0xAA、
// SUBADR1... SUBADR3、ALLCALLADR
0xD2、0xD4、0xD8、0xD0、
// Iref 值(低电流 CM = 0、HC = 0、Rext = 710 - CC - 23)、Iout =~3mA 最大值
) 0x17、
};

void initLED (void)
{

uint8_t buf[32];
HAL_StatusTypeDef;

buf[0]= LUI_I2C_LED_MODE=
0x1000
;while I2C_TO_LED_TOW= 0x1000;LUDIC_TOW= 0x000_TOW/ TOW= 0x000_TOW/ TOW= 1;HAL_TOW/ TOW= 0xU_TOW= 0x000_TOW/ TOW/ TOW= 1;HAL_TOW= 0xU_TOW/ TOW_TOW= 0xU_TO
if (ret!= HAL_OK)
return; 
osDelay (10);
while (((ret = HAL_I2C_Master_transmit (LUI_I2C_LED_channel、LUI_I2C_LED_address、LED_CubInitTLC59116、sizeof (LED_CubInitTLC59116)、1000))= HAL_BUSY); if (ret!= HAL_OK) return; osDelay (10); buf[0]= LUI_I2C_LED_REG_MODE2; buf[1]= 0x00;//清除 while ((ret = HAL_I2C_Master_transmit (LUI_I2C_LED_channel、LUI_I2C_LED_address、buf、HAL_Busy)= 1000);= HAL_1000) if (ret!= HAL_OK) return; }

我读回了所有寄存器、所有寄存器都包含预期值。 未安装 REXT。 尝试不同的 IREF 值、甚至是0xFF。 通过将0x55写入寄存的4个 LED 来打开所有 LED 不会打开任何东西。 错误寄存器始终保持在0x00。 此示例应以不同的强度打开所有 LED。 但流经 LES 的唯一电流是电压表中的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kasper:

    运行的器件必须安装 REXT。

    您能否先安装它、然后再尝试?

    谢谢!

    夏季

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,夏天

    数据表未指定 REXT 的最大值。 在电气 特性部分中、有一个与电源电流相关的条件为"OUT0至 OUT15 =关闭、Rext =打开"。

    我尝试在没有变化的情况下安装3k3电阻器。 :-)

    还有其他线索吗? 是否有特殊的启动程序? 我们考虑改用 TLC59116F、您是否希望该器件更易于工作?

    Kasper

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kasper:

    您能否查看数据表第7页和第20页以了解当前设置?

    谢谢!

    夏季

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,夏天

    我尝试了一个新的 REXT 值。 现在它很棒。 我可能使用了错误的电阻器(=太大)

    感谢您的耐心等待。

    Kasper