This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31710:如何检测 RT/CLK 电阻

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641786/lmz31710-how-to-detect-rt-clk-resistance

器件型号:LMZ31710

大家好、团队成员。

RT/CLK 端子的电阻值是如何识别的?

RT/CLK 端子的电压是固定值还是随频率变化?

当通过外部时钟使用多个 LMZ31710时、是否可以在 RT 端子之间连接一个、或者是否需要通过菊花链进行连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,小林

    RT/CLK 引脚在两种模式下工作:RT 模式和 CLK 模式。 在 RT 模式下、外部电阻器(RT)用于设置器件的开关频率。 CLK 模式是指外部时钟频率同步器件并覆盖 RT 模式设置。

    在 LMZ31710EVM 上、RT/CLK 引脚连接到多个 RT 跳线设置、从而允许用户调整适当的开关频率。
    对于使用多个 LMZ31710的应用、建议通过将时钟信号直接连接到 RT/CLK 引脚、使外部时钟同步并行连接中的所有 LMZ31710。

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy。
    只有 High 或 High-Z 才能由我们客户的系统提供给 RT/CLK。
    因此、有必要了解 RT/CLK 引脚如何检测 RT 电阻值。


     当外部时钟信号为高阻态和高阻态时、器件是否可以工作?
     
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当时钟为高阻抗或三态时、器件在 RT 模式下工作、该模式由外部电阻器设置。
    此请求也是脱机应答的。