This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LED 驱动器48V 20A

Guru**** 2893090 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92640, TPS92641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627799/led-driver-48v-20a

主题中讨论的其他器件:TPS92640TPS92641

我们需要设计一个 LED 驱动器板、用于输入电压24V-48V、输出电压<= 24V、输出电流<= 20A、具有输出电流调光和0-10s 软启动功能。
对于调光和软启动、我们可以设计外部电路来驱动 LED 驱动器 IC 的 PWM 调光和/或模拟调光引脚、但 LED 驱动器 IC 提供的直接支持(仅需要外部修剪器或分压器)将会很好。
另外、最好有一个支持此类电压/电流的评估板、或者功率 MOSFET 选择指南。
谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    对于如此大的电流、您的最佳选择是 TPS92640/TPS92641。 它们是同步降压控制器、看起来具有您所需的功能。 没有高电流 EVM 可用、但在以下位置有一个20A 参考设计:

    您的应用需要更高的电容器和 FET 额定电压、但除此之外、它非常接近您所需的电压。 出于散热原因、您通常确实希望在较高电压应用中降低开关频率(交流损耗与 fsw 和 V^2成正比)。

    对于 FET 选择、您通常只需要足够高的额定电压、然后尝试获得最低的 RDS (on)、您可以在具有足够低的栅极电荷的 FET 中使用该器件来有效驱动它。 每个 FET 将需要来自芯片 VCC 电源的 Qg*FSW 电流、因此总电流需要保持在 VCC 电流限制以下。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供相关信息。 它看起来非常有趣、我们将对其进行研究。