This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60EVM-578:将 PcbDoc、PrjPCB、SchDoc 转换为 Cadence/Orcad 格式(返修、OPJ、DSN)?

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60EVM-578
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642200/bq40z60evm-578-pcbdoc-prjpcb-schdoc-converted-to-cadence-orcad-formats-brd-opj-dsn

器件型号:BQ40Z60EVM-578

您好!  

我是否可以假设 bq40z60EVM-578是使用 Altium 完成的?

tidre95.zip 是 Altium 文件吗?

是否有办法转换 为 Cadence/Orcad 格式以方便 CAD 输入?

谢谢、

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    设计文件( www.ti.com/.../tidre95 )是使用 Altium 创建的,可在 www.ti.com/.../TIDA-00553的设计文件部分找到

    要轻松地从 Altium 转换为 Orcad、请按照以下链接中的说明进行操作: www.orcad.com/.../OrCAD_Altium_Migration_Guide.pdf

    以上指南是一个两步过程。 如果您对转换有任何疑问、请告诉我。

    如果以上答案是您的问题、请单击"此已解决我的问题"按钮、以使具有相同问题的其他人受益。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    感谢您提供的信息

    我们似乎需要升级到 Orcad 17.7才能获得 Altium 转换器功能(我们当前的 Orcad 16.6没有该特定的导入按钮)。

    希望您的 Altium 文件已保存为 PCB ASCII 文件(*。PcbDoc)文件(??) 否则、我将不得不返回并请求转换后的文件。


    谢谢、
    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Oops 拼写错误、
    看起来我们必须升级到 Orcad 17.2 (而不是17.7)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    听起来像是一个计划。 如果有任何问题、请告诉我。 响应时间可能会因假期而延迟。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    是否可以将 bq40z60EVM-578 Altium 文件导出为 ASCII 格式?
    使用您最初引用的指南、
    www.orcad.com/.../OrCAD_Altium_Migration_Guide.pdf

    FYI、Cadence/Orcad 技术支持重新出现、表示文件是二进制文件(Altium 本机文件)。

    谢谢、
    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    此器件的 ASCII 格式 Altium 文件可在此线程中找到:

    e2e.ti.com/.../646142

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thx...

    Tom