This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33603:LMZM33603的压降电压

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM33603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632016/lmzm33603-the-dropout-voltage-of-lmzm33603

器件型号:LMZM33603

你(们)好

我的℃在 Vin=15V、Vout=12V、Iout=1A、Fsw=900kHz 和 Ta=max_85 μ s 下使用 LMZM33603。
但是 、数据表中建议的 Vin_min 为15.6V。
根据图24和25、我认为我可以在客户情况下使用 LMZM33603。
我的理解是否正确?
℃我能得到超过25 μ s 的数字吗?

此致、

横田洋三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、LMZM33603可以在 您的工作条件下安全运行。