This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62150:负电压的最大额定值

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62150, TLV62130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627967/tlv62150-about-maximum-rating-of-negative-voltage

器件型号:TLV62150
主题中讨论的其他器件: TLV62130

您好!

我之前问过负电压在以下线程中的行为。
它是由流入 FET 体二极管的电流引起的。

我了解了负电压的原因、但我想问一下与最大额定值的关系。
在上一篇文章中、我被告知 TLV62150数据表 SW 引脚的最大额定值已修改为等于 TLV62130的内容。
SW (直流)为-0.3V。 SW (交流)为-2V (10ns 内)。
我认为 FET 体二极管引起的负电压不适用于这两种情况。
我应该如何考虑与最大额定值的关系?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定我是否理解这个问题。 体二极管会为任何降压转换器产生负电压。