This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5161:提高效率性能

Guru**** 2557970 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5161

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630154/lm5161-improve-efficiency-performance

器件型号:LM5161

您好!

欢迎! 我正在帮助使用 LM5161 的客户发现效率低于预期

您能帮助建议解决方案以改进它吗?  

a. eff (max)= 80%< 90%(规格)条件:VIN:30~100V 输出:5V/1A 和6V/1A

e2e.ti.com/.../LM5161_2800_HWTCO_2900_.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kay、

    提高效率的最有效方法是降低开关频率。  请记住、您可以选择调节降压电感器值、同时尝试保持 DCR 较低。

    您也可以通过为 LM5161提供外部 VCC 来获得更高的效率?

    查看您的结果、您的效率结果与之相比似乎很低、您是否确认开关节点稳定且转换器工作正常?

    您还在哪里测量输入电压和输出电压?  请验证您的输入和输出电流测量是否也准确?

    希望这对您有所帮助?

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kay、

    看起来规格最接近"图2。 在 LM5161数据表第8页上的"300kHz 时的效率"。 这些预期效率值低于90%、但仍高于您的结果。 我想看看您的布局、看看是否有任何问题。

    请共享布局文件。

    谢谢、
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    再次感谢、很抱歉耽误您的时间、我们的客户向我们提供了随附的原理图和布局文件反馈

    也许您可以为我们提供更多关于提高效率的想法。

    e2e.ti.com/.../5265.LM5161_2800_HWTCO_2900_.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kay、

    感谢您提供额外的幻灯片。 布局看起来不错、因此我将参考 David Baba 的上述评论。 这些将是后续步骤。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    似乎有一些问题没有从我之前的帖子中得到解答?

    1.查看您的结果、您的效率结果与之相比似乎较低、您是否确认开关节点稳定且转换器工作正常?
    2.您在哪里测量输入电压和输出电压? 请验证您的输入和输出电流测量是否也准确?"

    此外、如前所述、提高效率的两个最大因素是:

    1.降低开关频率。
    2.提供一个外部偏置电源,关闭内部 VCC 稳压器。

    希望这对您有所帮助?

    David。