This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82085:关断/导通限制

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/625808/tps82085-turn-off-on-limits

器件型号:TPS82085

您好!

在我们的应用中、我们打算在组件寿命期间进行大量的导通和关断。

我们运行了一个测试、在该测试中、组件每秒打开和关闭一次、以检查器件是否会发生故障。

测试持续了4天、结果是使能引脚中出现了大电流泄漏。

电流泄漏从~50pA 变为~20mA。

我想知道打开和关闭是否有限制?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eli、

    很高兴为您提供支持。 我需要在后台处理此问题、但很快会得到答案...请继续关注!

    此致、
    Emmanuel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eli、

    我是否可以要求您与私人联系人继续讨论?

    谢谢、此致、
    Emmanuel