This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210-Q1:VDS 波形异常

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641162/tps40210-q1-vds-waveform-abnormal

器件型号:TPS40210-Q1

您好!

当我在 低电压输入下使用 TPS40210-Q1时、我发现 VDS 波形异常、同时输出启动较短。

拓扑:反激式

反馈:初级侧

VIN:8~16V (仅在8V 输入时发生异常、而12V/14V/16V 输入正常)

测试 条件:短路输出后加电

原理图:

波形1、Q500 VDS 和 Vin

波形2、Q500 VDS 和 VRC (引脚1)

通道1、Q500 VDS

通道2、VDD

CH3、VRC

您能帮您检查问题并提供一些建议。

异常是否由 RC 配置引起? 是否需要调整?

谢谢、

沃尔什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Walsh、

    您能否发布其余的原理图? 预期输出电压是多少? 预期的开关频率是多少? 是否可以在操作正确的情况下开机自检?

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett:

    谢谢。

    输出为12V、开关频率为100KHz。

    测试条件:首先短接输出、然后上电。

    异常:8Vin

    正常:其他输入电压(12V/14V/16V)

    原理图如下所示

    谢谢、

    沃尔什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walsh、

    您是短接稳压轨还是其中一个隔离式轨?  

    在第一个提供的波形中、输入电压也具有大约1V 的纹波? 您是否看到其他条件的这种情况? 通常、这种情况应得到良好调节、几乎没有任何纹波。

    另请尝试更改 RC 电容器电阻器组合。 尝试选择220pF 和~700k Ω。 这可能有助于并查看它是否与 RC 引脚功能相关。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、我两侧都做了;

    2、没有其他条件;我必须说步骤:a/short 输出侧(我所做的所有输出侧);b/adjust the input vol equals 8V;c/Turn on the converter;

    3、我更改了 RC、但电路仍然存在错误。 R 365k 固定365k+365k。 C 470pF 固定200pF;