This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63031:在125C 环境温度下运行的 TPS63031

Guru**** 2588905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627104/tps63031-tps63031-operation-at-125c-ambient

器件型号:TPS63031

我需要能够在125°C 的环境温度下运行该器件。 我知道建议的 Ta 最大值为85°C。

在进行一些功率计算时、我得到125°C 时的最大 PD 为0.41W

PD =(Tj - Ta)/RJA =(150 - 125)/60.7 = 0.41W

接下来、确定假设效率为80%时该温度下允许的最大输出电流:

引脚-.41W = PoUT

(3.3* Imax)/.8-.41 =(3.3 * Imax)-> Imax = 496mA

如果这是正确的、只要我保持在496mA Iout 以下、它应该是可以的、

请确认

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    不建议在 Ta 125摄氏度下运行器件、因为这已经是建议的 Tj:
    如果您的电路板上已经有125摄氏度(如果您正在假设您的电路板是由超导热材料制成)、并且器件已关闭、这也是您的 Tj。 当您打开它时、由于结至电路板热阻、即使在无负载条件下、Tj 也会高于它。

    谈到您在基因组中的计算、您的最大电流似乎是达到绝对最大温度的电流。 我会使用它的裕量。
    最重要的是、您计算的最大电流不正确、因为您使用了错误的参数。 您需要考虑结至电路板和电路板至环境热阻、这取决于电路板材料、焊盘和布局。 此外、您还需要考虑从电路板上的其他器件传输的热量(如果有)。

    我建议您阅读我们的应用、而不是我们数据表中热参数的含义和使用:
    www.ti.com/.../spra953c.pdf

    此致、
    Emmanuel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我理解建议的内容、但我尝试将包络推至绝对最大规格、(超出建议值、但不超过绝对最大值)

    那么、"运行虚拟结温、Tj 150C"是什么意思? (未在您参考的白皮书中定义)、这与绝对最大 Tj 有何不同?

    是的、假设所有器件都在125°C 的温度下加热、然后将其打开、 然后在结点会产生额外的热量、问题是在125C 时可以拉多少电流来使结保持在150C 或更低温度、当然、在进行任何设计时、您始终提供裕度、但您希望知道最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Frank、

    要回答您有关"虚拟接点"的问题、我建议阅读 JEDEC 定义:
    www.jedec.org/.../virtual-junction-temperature-internal-equivalent-temperature-tj

    如果您要将结温推至接近限值、则根据 www.ti.com/.../spra953c.pdf 中的指南计算最大电流、同时考虑 RJB 和 RJC

    此致、
    Emmanuel