This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:BQ40Z60

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642392/bq40z60-bq40z60

器件型号:BQ40Z60

您好!

客户目前正在为我们的下一个产品线配置 TI 的 bq40z60、我对充电器器件有几个问题:

1) 1)我注意到预充电功能未按预期工作。 我看到这篇文章 :http://e2e.ti.com/support/power_management/battery_management/f/180/t/542267 、解释此功能在当前固件中已损坏。 我何时可以期待集成此功能修复程序的更新?

2) 2)我们将使用两个不同的交流适配器、这两个适配器具有显著的功率差异。 因此、我们需要具有不同的充电电流。 我的想法是在数据存储器/高级充电算法中动态写入当前配置、根据我们的 MCU 检测到的交流适配器。 我想知道两件事:
   a)这种方式是否会导致一些问题、这可能意味着每次更改交流适配器(例如每天最多写入1个)时写入配置? 动态写入配置时是否保证充电电流? 在配置中写入所需电流和实际获得该电流之间、我们应该期待什么延迟?
   b)是否有更好的方法来获得两组不同的充电电流?

谢谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、GuyN、

    我们目前已离开办公室进行感恩节活动、将在周一做出响应。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、
    对于问题1,我们尚未确定固件可用性的时间表。]
    对于第二个问题、您的方法是人们可以设想实现您所尝试的目标的唯一可能方法。 我认为这应该起作用。 发送命令和监测计以正确的电流响应之间的时间应小于2秒

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Onyx!