This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030-Q1:LMR14030-Q1的最短关断时间的最大值

Guru**** 2595835 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627874/lmr14030-q1-max-value-of-min-off-time-of-lmr14030-q1

器件型号:LMR14030-Q1

尊敬的支持团队

您能否提供  最小关断时间或占空比的最大值?

我的客户希望计算低压降运行的阈值。

当然、无需保证。 笑估计对我们很有帮助。

此致

永川体野郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我们没有此数据
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在200kHz 时、最大占空比仅为97%