This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4132:Vref 不正确

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642675/lm4132-vref-is-not-correct

器件型号:LM4132

你(们)好

我的客户使用 LM4132-1.8V。

VIN 是 ST MCU 的 GPIO (sensing_VDD_CTRL)、此 GPIO 电流规格低于、总电流消耗约为180uA。

VREF 用于 ST MCU 的 ADC 基准。

1) 1)无黄色电阻、禁用 ADC:VREF 电压为1.8V、正常

2)无黄色电阻、启用 ADC:VREF 电压约为2.4V、不正确。

3)黄色电阻(670 ~ 6.2KOhm),启用 ADC;VREF 电压为1.8V,正常。

为什么会发生这种情况?

为什么在2)情况下 VREF 不正确?

为什么 VREF 在3)情况下是正确的?

请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 SS Jung:

    这很有趣、因为 LM4132的作用类似于 LDO、所以我很惊讶您获得的电压会高于其额定电压。 我目前没有答案、但您能通过提供更多信息来帮助我。
    您能给我们提供有关这是哪个 ST MCU 器件的更多信息吗?
    MCU 上的 VDDA/VREF+是否也用作输出?
    您是否曾尝试使用其他 LM4132进行过更改?
    是否存在来自 VSEN_OFFSET 的电压?

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Marcoo

    首先、我回答您的问题。

    我将附上更详细的原理图。

    VDDA/VREF+用于内部 ADC 的基准电压和模拟电压。

    3.我们尝试了另一种 LM4132和相同的症状。

    VSEN_OFFSET 用于 OPAMP 输入、该电压由 LM4132的 VREF 输出分压。 没有来自 VSEN_OFFSET 的电压。 如果未插入 R18、则仍会发生异常输出。

    我在下面介绍了详细信息。

    [正常条件]

    正常 MCU_VDD:3.6V

    2. ST MCU:STM32L443RCT6

    3. LM4132 EN 引脚(sensing_VDD_CTRL):高电平

    4. Vref_1V8V:ST MCU ADC 基准电压和 ST MCU 模拟电源需要1.8V

    5. R18的存在或不存在是无关的。

    [测试]

    test1) MCU_VDD (3.6V),无 R44:我们需要 此设置

    Result1> ST MCU 的 ADC disable => VREF_1V8V 为1.8V  

    Result2> ST MCU 的 ADC 使能=> VREF_1V8V 约为2.45V  ""异常输出""

    测试2) MCU_VDD (3.6V)、R44 (约670~6.2KOhm)

    Result>ST MCU 的 ADC 禁用或启用=> VREF_1V8V 为1.8V

    测试3) MCU_VDD (各种电压)、无 R44

    Result1> MCU_VDD (低于2.8V)、ST MCU 的 ADC 禁用或启用=> VREF_1V8V 为1.8V

    Result2> MCU_VDD (2.8V~3.6V)、ST MCU 的 ADC 禁用=> VREF_1V8V 为1.8V  

    Result3> MCU_VDD (2.8V~3.6V)、 ST MCU 的 ADC 使能=> VREF_1V8V 根据 VIN 电压(MCU_VDD) "Abnormal Output"约为1.9V~2.45V

    ****请参考这些测试结果,并告诉我发生此问题的原因****

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Marcoo
    感谢你的帮助。
    我重新检查了 VREF_1V8、发现其中有一些电压来自它。
    我将检查 MCU 侧。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SS Jung:

    让我们随时了解最新结果。 我对导致这种情况的原因很好奇。 有时、这些 MCU 使用 VREF+引脚作为外部电压基准、因此您将有2个输出相互冲突。

    -Marcoo Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo Z、

    我认为 MCU 的设置是内部 VREF 使能、因此 VDDA/VREF 用作输出引脚。

    客户了解此问题是由 MCU 设置引起的。

    他们将与 MCU SW 团队一起进行调试。

    感谢您的回复和帮助。