This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24253:如何在电池组没有 NTC 输入的情况下将充电电流设置为1A

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630259/bq24253-how-to-set-charge-current-to-1a-with-no-ntc-input-coming-from-the-battery-pack

器件型号:BQ24253

大家好、我们在可穿戴应用中使用 BQ24253RGET 充电器芯片。 我们使用的电路与 BQ24250EVM 完全相同。

我们使用5V/2A 输入适配器和2000mAh 电池。 VDPM 设置为4.48V。 不使用 USB D+/D-。

尽管我们将最大充电电流设置为1A、但通过将 R-ILIM 设置为267欧姆、将 R-ISET 设置为249欧姆、我们可以看到电池在我们的应用和24250EVM 上以0.54A 的最大电流充电。

请注意、我们的电池组没有连接到充电器芯片24253的 TS 引脚的温度/NTC 输入。 目前、TS 引脚配置有两个从 LDO 电源到 GND 的20K 电阻分压器网络(与 EVM 上的电阻器分压器网络相同)。 我尝试将跳线 JP4设置到"var"位置并调整 TS 引脚上的 POT、但充电电流似乎不会增加到超过0.54A。

您能告诉我如何使用1A 电流进行充电吗? 我需要对电路进行哪些更改?

提前感谢。
Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vijay、

    如果您将 D+=D-绑定到一起、然后设置 EN2=0和 EN1=1并加电、您仍然只能获得0.54A 吗? 如果是、IN 和 BAT 引脚上的电压是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    谢谢、它起作用。 一旦我短接 D+、D-引脚、它将以全电流充电。

    目前、我将 D+和 D-引脚的24253未连接到 uUSB 端口。

    我们只有一个 uUSB 端口、用于对控制器进行编程以及充电。

    那么、我能否将 D+和 D-线路从 uUSB 端口连接到控制器和 BQ24253的 D+和 D-?

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay、

    您可以将 USB D+/D-连接到 bq24253和控制器。  bq24253在加电时只使用前1.5秒的线路。  请记住、例如、如果端口仅是 SDP 端口、则输入电流限制将限制为100mA、但您要切换 ENx 线路。  此外、  当检测到 SDP 端口时、 仅当电池 <=3.6V 时、才允许在前45分钟内充电、 如果电池 大于3.6V、则根本不允许充电、符合原始 USB BC 1.2x 规范。  此外、bq24253无法始终识别 CDP 端口。