This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:BQ29700是否支持0V 充电?

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2973, BQ2970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/643241/bq2970-does-bq29700-support-0v-charging

器件型号:BQ2970
主题中讨论的其他器件:BQ2973

如果我使用的 BQ29700保护电路支持0V 充电或不支持0V 充电、我无法从数据表中了解。  数据表中有两个关于0v 充电的连续段落(涵盖 bq2970 - bq2973)、一个是关于0v 充电可用(9.4.6)、另一个是关于不可用(9.4.7) -但没有说明哪些器件支持该充电、哪些器件不支持该充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    措辞绝对令人困惑! 可用和不可用是指特定电池是否允许或不允许0V 充电。

    第一段介绍了在允许对电池进行0V 充电的情况下如何为电池充电

    第二段介绍了如何设置电压阈值、以便在电池不允许0V 充电时防止电池充电低于该阈值。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、所以我回去仔细地重新阅读了整个内容。 我们是否查看了相同的数据表?  因为在我看来、如果电池电压低于 Voinh (0.75V)、您就无法为电池充电、这是用户无法设置的。  

    因此、术语"0V 充电"看起来有点误导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    在这两种情况下、bq 器件都能够工作。 根据电池制造商的说明、这取决于电池的容量。

    措辞肯定可以改进。 这让人感到困惑:(

    此致、
    Bryan Kahler