This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/BQ2002:检测连接的电池是否可充电

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, BQ2002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627614/tina-spice-bq2002-detect-if-conenected-battery-is-rechargeable

器件型号:BQ2002
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我正在构建的器件可由 USB 或3xAAA 电池供电。 连接到 USB 时、器件将为电池充电。 但在为电池充电之前、设备需要确保电池可充电。

我已经使用 BQ2002为 电池充电。 如果电池不可充电、此电路不应尝试为电池充电(将 BQ2002上的充电控制设置为低电平)。

如何确保我的电路不会尝试为每个连接的电池充电? 是否有具有此功能的 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为此、您必须使用 MCU。 由于镍氢电池的阻抗在所有 AA 电池中都是最低的、因此您可以计算阻抗。 阻抗= RBAT  =(VBAT (闭合) – VBAT (断开))/ IBAT (闭合)。 VBAT (开路)是未向电池施加电流时的电池电压。 VBAT (闭合)是指您向电池施加小电流(<150mA)时的情况。 您可以使用此选项获取电池阻抗、并确定是否需要充电化学物质。

    此致、

    Raheem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你的回复、我现在就试一下。