This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24210:输入电压源

Guru**** 2573395 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/643047/bq24210-input-voltage-source

器件型号:BQ24210

是否可以通过太阳能电池板(17V)或12V 直流电源提供输入电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 VBUS 输入、工作范围介于3.3V 和7.5V 之间。 低于3.3V UVLO 有效时、一个单元关闭。 高于7.5V 的 OVP 处于激活状态且单元处于关闭状态。  这是引脚1处器件的输入电压。  

    可以在不损坏装置的情况下向 VBUS 输入施加更高的电压、建议的最大电压为18V、绝对最大值为20V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这不正确。 我指的是 VBus。 是否可以再次为查询寻址?
    谢谢
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已修改原员额。
    可以施加17V 或12V 的更高电压。  但 OVP 将变为活动状态、器件将关闭。