This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5045:LM5045下限 MOSFET 之一在连接电压反馈电路时发生故障

Guru**** 2557190 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5045

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630935/lm5045-lm5045-one-of-the-lower-mosfet-is-failing-when-connect-voltage-feedback-circuit

器件型号:LM5045

你(们)好

我的客户遵循 AN-2111设计原理图,使用 LM5045 IC 的400瓦 DC-DC 转换器(输入:90 V,输出:40V/10A,频率:200kHz)

  • 参考设计: http://www.ti.com/lit/ug/snva468c/snva468c.pdf
  • 电路在无电压反馈的情况下工作正常。
  • 连接电压反馈电路后、当我们将负载电流增加到     1安培以上时、较低的 MOSFET 之一发生故障(短路)。                                              

请就该问题提供一些建议。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Star:

    您能否从低侧 FET 位置获取一些在负载高于1A 时出现故障的漏极电压和栅极驱动波形?

    设计是否在输出端使用二极管整流器?

    您能否在1A 负载下测量低侧 MOSFET 的温度?

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    不仅较低的 MOSFET、较高 的 MOSFET 也会出现故障。

    我们已经尝试了 MOSFET 整流和二极管整流。

    当我们断开反馈电路时、电路 在10A 负载下也正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 RS、

    在尝试使用反馈电路控制功率级之前、您是否验证了反馈电路是否正常工作、以及控制响应的极性与输出电压变化之间的关系是否正确? 为此、应运行单元开环并将上的电压更改为次级侧误差信号放大器、从而模拟超过输出电压设定值并降至输出电压设定值以下的输出电压。

    另请检查用于生成 PCB 的原理图是否与 EVM 的原理图相匹配。

    此致

    Peter