This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030-Q1:Vout 对电池短路

Guru**** 2531280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14030-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627672/lmr14030-q1-vout-is-shorted-to-battery

器件型号:LMR14030-Q1

您好!

我们收到了客户关于 LMR14030-Q1的问题。
请帮帮我们。

[问题]
如果在启用 IC 时输出对电池短路、是否有可能损坏 IC? 他们认为在这种情况下、IC 将是以下行为。 他们的理解是否正确?

 1:OVP 功能将被启用
 2.当输出对电池短路时,IC 持续关闭
 3.当电池短路情况消失后,IC 将正常工作

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是,您答对了、当 FB 高于 Vref (Vout 连接到 Vin)时、IC 会停止开关、直到短路条件消失
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、FB 引脚上的 OVP 功能将在 Vout 短接至电池期间保护 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的快速回复。 是否存在损坏 IC 的可能性?

    此致、

    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为没有任何损坏 IC 的风险