This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ14201H:需要内部 MOSFET 特性

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ14201H, LMZ14202H, LMZ14201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642582/lmz14201h-need-to-internal-mosfet-characteristics

主题中讨论的其他器件:LMZ14201HLMZ14202HLMZ14201

你好

我是 Louis Han。

您知道内部 MOSFET 的特性吗?

绝对最大额定值

2.​推荐(连续)等级 ​​

​​    LMZ14201H 和 LMZ14202H 之间内部 MOSFET 的差异

可以告诉我吗?

这是-7V 转换器电路。

 输入电压

2.输出电压

输出电流

您能否检查电路和浪涌电流?

有时在通电时会发生损坏。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    对于 LMZ14201H、Vin 的绝对最大额定值为43.5V。 建议的输入电压工作条件为6V-42V。 模块本身的最大电流限制设置为2.7A。 LMZ14201H 和 LMZ14202H 之间的差异是模块的修整电流限制。 这两个模块之间没有其他区别。  

    关于波形、系统是否在屏幕捕获期间加载? 通常、当器件打开并加载时、输出电流应具有与输出电压相同的斜升特性。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Jimmy

    感谢您的支持。

    这是在系统加载时捕获的屏幕。

    您能给我一个正常运行的波形吗?

    器件是否因浪涌电流而发生损坏?

    输出电容器的最大值是多少?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Louis、

    我想确认 C101软启动电容为0.0047uF。 这应导致0.5ms 的软启动持续时间、并且由于输出电压缓慢斜升至所需的输出电压、因此应降低来自输入电源的浪涌电流。 在典型应用中、最小输出电容器遵循数据表中的公式19。 作为参考、LMZ14201的 EVM 具有420uF 的输出电容。

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Jimmy

    没有器件最大输出电容值?

    使用负输出时、您能否检查输出电流?

    仅当我的客户将此产品用作负输出时、才会发生损坏。

    您能告诉我、当使用积分输出时、您需要检查什么?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    通常、在反相降压/升压(IBB)拓扑中使用器件时、最好查找输入电压范围和输出电流。 在 IBB 拓扑中、预期输出电流将低于常规降压拓扑。 输入电压范围将会降低、因为基准现在是负 Vout 而不是接地。  

    SLVA514B 应用手册有助于说明在 IBB 拓扑中配置降压转换器时需要考虑的必要注意事项。 在此配置中、您还可以看到用于启动和关断的波形。 对于初始启动产生的浪涌电流尖峰、仍然很难确定其来源。  

    此致、

    Jimmy Hua