This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28061:HVSENSE 引脚规格问题

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631820/ucc28061-hvsense-pin-spec-question

器件型号:UCC28061

你好。

我正在使用 UCC28061、我有疑问。
数据表 P4.

HVSEN 上升阈值至过压故障
4.64V(最小值)、5.1V (最大值)
我们在设计中的规格中。

但是、我计划补偿利润。
我想发运的大多数器件是否在3σ μ A 范围内。
±3σ Ω 时 HVsens 的最小值、最大值是多少?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masazumi - San

    请使用该设计的数据表上的限制。 这些限值考虑了硅工艺、温度和器件容差的变化。

    某些参数可能会漂移到接近生产限值、器件将通过最终测试。 如果应用设计不符合限值、则在生产后期特定批次的器件可能会出现问题。

    此致

    Peter