This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210-Q1:反馈电阻的动态配置

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627807/tps40210-q1-dynamic-configuration-of-feedback-resistance

器件型号:TPS40210-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TITPS40210

您好、香榭丽舍

我的客户希望通过动态切换反馈底部电阻来控制36V 至50V 的输出电压。

我通过从 Webench 导入的 TINA-TI 模拟了这种行为、但当改变电阻时、开关本身停止了。

我连接了 TINA-TI 仿真模型、我想这个意外终止只出现在 TINA-TI 仿真中。

问题1)您能否通过开关反馈电阻检查 TPS40210在何种情况下支持将 Vout 从36V 更改为50V 的方法?

问2)您能否提供输出36V 稳定至50V 所需的预期周期?

此致、

Noboo Fujihara

e2e.ti.com/.../TPS40210_5F00_webench_5F00_design.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fuijihara、

    问题1)您能否检查 TPS40210是否 支持通过开关反馈电阻将 Vout 从36V 更改为50V 的这种方法?

    使用开关来修改输出电压应该可以通过一些轻微的修改来实现。 我建议使用一个开关、移除 SW2、在 FB 和 GND 之间始终连接 R1。 这样、无论输出电压设置为36V、都是如此。 当需要更改输出电压时、只需打开或关闭 SW1。 则应将 RFB1更改为2.85kOhm。 当 SW2闭合时、这将导致 R1和 RFB1并联、并具有734Ohm 的等效电阻、从而将输出电压设置为50V。

    问2)您能否提供输出36V 稳定至50V 所需的预期周期?

    这将取决于许多组件、例如输出电容、电流限制、补偿选择、VIN 等。 由于 TPS40210是非同步的、因此将电压从36V 斜升至50V 比从50V 斜降至36V 要快。 在对进行上述更改后、应可以进行仿真、从而对上升和下降时间有一个很好的了解。  

    如果您有任何疑问或问题、请直接与我联系。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Garrett、我将直接与您联系。

    此致、