This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:不同输出电容器中的 TPS55340负载瞬态

Guru**** 2588835 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627669/tps55340-tps55340-load-transient-in-the-different-output-capacitor

器件型号:TPS55340

你(们)好

我在不同的输出电容器中进行 TPS55340实验、但输出如下:

我想知道为什么较大的输出电容器与较小的输出电容器在较高输出电流的控制过冲中没有区别。

您可以看到 、在较小的输出电流中、较大的输出电容器具有更好的控制 过冲性能。

我测试 了各种输出电流中的过冲、我可以看到、 在更大的输出电流下、穿越频率更高。

 

输出电流

0.01A

0.15A

0.5A

交叉频率

1.2kHz

2.5kHz

4kHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Miller、

    您是否在谈论负载瞬态(负载阶跃)导致的过冲? 如果是、请告诉我负载电流有何变化。

    此外、请确保您使用短接地引线并直接在 EVM 的输出端正确探测输出电压。

    您也可以直接联系我、以获得更多问题。

    谢谢、

    Garrett